请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.1873万EVM 主题中讨论的其他部件: DRV1.1873万
我正在使用DRV1.1873万EVM驱动GB2208电机(来自 http://store-en.tmotor.com/goods.php?id=447
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用DRV1.1873万EVM驱动GB2208电机(来自 http://store-en.tmotor.com/goods.php?id=447
Lance,
从主题中,我想您想计算FG频率到RPM。
以下公式供您参考。
RPM =(FGx60)/极对,其中FG以赫兹(Hz)为单位。
此等式位于DRV1.1873万数据表第10页以及 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv1.1873万.pdf中
如果您需要其他信息,请随时告知我。 谢谢你。
再次感谢,
珍妮特