This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.1873万EVM:DRV1.1873万 FG输出与实际电机速度对比

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631423/drv11873evm-drv11873-fg-output-vs-actual-motor-speed

部件号:DRV1.1873万EVM
主题中讨论的其他部件: DRV1.1873万

我正在使用DRV1.1873万EVM驱动GB2208电机(来自 http://store-en.tmotor.com/goods.php?id=447

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lance,

      从主题中,我想您想计算FG频率到RPM。

      以下公式供您参考。

      RPM =(FGx60)/极对,其中FG以赫兹(Hz)为单位。

      此等式位于DRV1.1873万数据表第10页以及 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv1.1873万.pdf中

       如果您需要其他信息,请随时告知我。 谢谢你。

    再次感谢,

    珍妮特