This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:BEMF针脚是否可选?

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/642370/drv8711-is-bemf-pin-optional

部件号:DRV8711

大家好,

我尝试使用DRV8711运行电动机,但到目前为止没有任何成功。 当我通过SPI启用电机时,通过状态寄存器获取0x04故障错误,这是过流保护错误。 我意识到BEMF在原理图中留下了空缺。 您是否认为这可能是出现此错误的原因? 或者有什么想法如何针对该特定问题调试主板?

我的设计参数如下:

VM:24V感应:0.03 欧姆MOSFET: BUK7M10-40E 电机电流:0.8A/相电阻13欧姆/相

如有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mert:

    不需要BEMF针脚。 它用于提供信息,对故障没有影响。

    您是否已将感应电阻更改为30mOhm? 注册设置是否与上一篇文章相同?
    (0x0,0xF13)
    (1,0x137)
    (2,0x04D)
    (3,0x1FF)
    (4,0x50A)
    (5,0x900)
    (6,0x555)
    (7,0x000)

    您是否遇到过0x02故障? 如果没有,请检查连接。

    如果您这样做,请尝试将OCPTH设置为11。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    是的,我已将感应电阻器更改为 30milliOhm,我使用的设置与您在上面所述的设置相同。

    我从未遇到0x02故障,总是遇到0x04故障。 当我禁用电机时,它在清除状态寄存器后消失,并在电机启用时返回。 另外,从电源上我可以看到电流水平根本没有变化,并且保持在0.01A,其中VM为24V。

    "联系"是什么意思? 原理图已印刷在PCB上。 我认为连接不会有问题。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mert:

    导致过电流事件的焊接桥或FET是否存在问题。 请比较A侧和B侧,检查所有四组FET的阻抗吗?

    一旦确定故障,在发生过电流时,所有输出均被禁用。 发生故障后,电源电流应较小。