请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8711 大家好,
我尝试使用DRV8711运行电动机,但到目前为止没有任何成功。 当我通过SPI启用电机时,通过状态寄存器获取0x04故障错误,这是过流保护错误。 我意识到BEMF在原理图中留下了空缺。 您是否认为这可能是出现此错误的原因? 或者有什么想法如何针对该特定问题调试主板?
我的设计参数如下:
VM:24V感应:0.03 欧姆MOSFET: BUK7M10-40E 电机电流:0.8A/相电阻13欧姆/相
如有任何帮助,我们将不胜感激。
谢谢。