请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8841 主题中讨论的其他部件:DRV8871,
尊敬的先生/女士:
查看TI电机控制手册时,我注意到其中提到DRV8841/8842适用于8842适用于电磁阀驱动,但DRV8871不适合。 原因是什么?
我的最终应用是用于安全设备,PCB尺寸较小。 所以 不愿意使用DRV8841/8842 ,8842,虽然它们很好,但尺寸相当大。 如果我使用DRV8871/72驱动电磁阀,有哪些优点和缺点?
此致,
公里