This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824:驾驶问题

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631158/drv8824-the-issue-of-driving

部件号:DRV8824

驱动步进电机。 工作电压为12伏,   正向和 反向之间为1秒  

 1.前进  方向:500脉冲

  2.向后方向 :500脉冲,

3.    正向和 反向运行    20 个循环,   

  最后,它不仅仅是来自源站的1 mm。

导致此问题的原因是什么?  

期待您的回复,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用相同的软件试用了另一个Allegro芯片,问题解决了,
    尊敬的TI工程师,您能回答我的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    DRV8824的设置是什么?
    VM电压—12伏
    AVREF/BVREF电压?
    Mode2,MODE1,MODE0引脚?
    衰减引脚?
    感应电阻值?
    创建1 mm 偏移需要多少个步骤?
    当nSLEEP设置为逻辑高时,步进引脚是否设置为逻辑高?

    您使用的是哪种Allegro设备?
    此设备的设置是什么?