主题中讨论的其他部件: DRV8832, DRV8830, DRV8837
您好,
根据DRV8835数据表,电动机电源电压(VM)的推荐操作范围为0V至11V。
那么,请告诉我DRV8835实际正常工作时的最小电压。
此致,
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Rick-san,
我收到了客户的其他问题,如下所示。
请你给我评论一下。
问题1. 工作电压低于2伏
如果虚拟机电压低于2V,是否意味着DRV8835无法检测到过电流事件?
或者,这是否意味着DRV8835在发生过电流事件时会导致故障?
那是什么?
我认为前者是正确的。
问题2. 建议的工作电压范围
根据DRV8835数据表,电机电源电压(VM)的推荐工作电压范围为0V至11V。
实际上,DRV8835的工作电压通常为2V至11V。
请告诉我上述未提及的原因。
我认为DRV8835数据表中提到了0V至11V的电压范围,因为DRV8835没有针对虚拟机电压供应的欠压锁定保护(UVLO)。
此致,
加藤
您好,Kato-San,
问题1. 工作电压低于2伏
如果虚拟机电压低于2V,是否意味 着DRV8835 无法检测到过电流事件?
或者, 这是否意味着DRV8835 在发生过电流事件时会导致故障?
那是什么?
我认为前者是正确的。
>>>两者都正确。 当电压降至2V以下时,OCP将首先开始不正确地工作。 随着电压进一步降低,OCP将被禁用。
问题2. 建议的工作电压范围
根据 DRV8835 数据表,电机电源电压(VM)的推荐工作电压范围为0V至11V。
实际上 ,DRV8835 的工作电压通常为2V至11V。
请告诉我上述未提及的原因。
我认为 DRV8835 数据表中提到了0V至11V的电压范围,因为 DRV8835 没有针对虚拟机电压供应的欠压锁定保护(UVLO)。
>>> VM = 11V至0V的目的是显示VM上的电压可以设置为0V,而不会影响设备的VCC侧。
如果客户想以1.5V的电动机运行,请查看DRV8832。 此设备将自动调整输出占空比,使电机绕组产生1.5V电压。 DRV8830是具有串行接口的类似设备。