This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8835:虚拟机的最低工作电压

Guru**** 2362070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8835, DRV8832, DRV8830, DRV8837
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639578/drv8835-minimum-operating-voltage-for-vm

部件号:DRV8835
主题中讨论的其他部件: DRV8832DRV8830DRV8837

您好,

根据DRV8835数据表,电动机电源电压(VM)的推荐操作范围为0V至11V。
那么,请告诉我DRV8835实际正常工作时的最小电压。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    最小虚拟机电压为2V。 低于此电压时,设备可能无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    感谢您的及时回复。
    我明白了。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    我还有客户的其他问题。
    如果虚拟机低于2V,则哪个内部块不能正常工作?
    如果H桥输出电流仅从1500mA下降,则没有问题。
    请您再次给我建议吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    过流检测电路可能无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    感谢您的回复。

    如果VM为1.5V且H桥输出电流低于500mA,DRV8835是否正常工作?
    我们的客户希望使用低于2V的DRV8835,那么除了过电流检测外,H桥输出只能正常工作的电压是多少?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    过电流电路在1.5V时可能无法正常工作。

    此类低电压的应用是什么? 在这种情况下,是否可以使用升压转换器将虚拟机提升到2V以上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    感谢您的持续支持。

    我们的客户正在寻找可在2V以下使用的TI解决方案,而不是DRV8835,因为如果VM电压高于2V,则会听到来自电机的噪音。
    很遗憾,目前未披露申请。
    请您再次给我建议吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    我收到了客户的其他问题,如下所示。
    请你给我评论一下。

    问题1. 工作电压低于2伏
    如果虚拟机电压低于2V,是否意味着DRV8835无法检测到过电流事件?
    或者,这是否意味着DRV8835在发生过电流事件时会导致故障?
    那是什么?
    我认为前者是正确的。

    问题2. 建议的工作电压范围
    根据DRV8835数据表,电机电源电压(VM)的推荐工作电压范围为0V至11V。
    实际上,DRV8835的工作电压通常为2V至11V。
    请告诉我上述未提及的原因。
    我认为DRV8835数据表中提到了0V至11V的电压范围,因为DRV8835没有针对虚拟机电压供应的欠压锁定保护(UVLO)。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    问题1. 工作电压低于2伏
    如果虚拟机电压低于2V,是否意味 着DRV8835 无法检测到过电流事件?
    或者, 这是否意味着DRV8835 在发生过电流事件时会导致故障?
    那是什么?
    我认为前者是正确的。

    >>>两者都正确。 当电压降至2V以下时,OCP将首先开始不正确地工作。 随着电压进一步降低,OCP将被禁用。

    问题2. 建议的工作电压范围
    根据 DRV8835 数据表,电机电源电压(VM)的推荐工作电压范围为0V至11V。
    实际上 ,DRV8835 的工作电压通常为2V至11V。
    请告诉我上述未提及的原因。
    我认为 DRV8835 数据表中提到了0V至11V的电压范围,因为 DRV8835 没有针对虚拟机电压供应的欠压锁定保护(UVLO)。  

    >>> VM = 11V至0V的目的是显示VM上的电压可以设置为0V,而不会影响设备的VCC侧。

    如果客户想以1.5V的电动机运行,请查看DRV8832。 此设备将自动调整输出占空比,使电机绕组产生1.5V电压。 DRV8830是具有串行接口的类似设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    感谢您的意见和建议。
    我明白了。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    我向客户推荐了DRV8832和DRV8830,但这些设备不符合客户规格,因为输出电流小于2A。
    那么,DRV8837是否能够向他推荐而不是上述设备?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick-san,

    很抱歉催促您,如果您有任何更新,请告诉我。

    此致,
    加藤