请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:DRV8301, DRV8303你好
使用DCR8303时,高侧或低侧PWM开关的优点和缺点是什么? (高侧N通道)
我希望在高侧使用6-PWM调制解调器PWM,而在低侧使用标准IO进行6步换向。 3-PWM模式看起来很有趣,但我希望有人能突出显示所产生的问题以及如何解决这些问题... 例如,使用6步进时,您可能需要GH_A和GL_B高电压,并且LEG C上的所有开关都关闭,就我可以看出,在3-PWM模式下,您无法完全关闭Leg C (也许3-PWM模式更适合正弦或FOC控制?)。 如果我可以完全禁用支脚C (在此步骤中) ,很明显,电机将以双极四象限配置驱动,这可能有助于未来的发展。
如果可能,请有人告诉我在使用3-PWM模式时,在哪里可以找到电机相位的一些示波器迹线?
谢谢