This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303:高侧或低侧PWM和放大器;使用3-PWM模式

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/630268/drv8303-high-side-or-low-side-pwm-using-the-3-pwm-mode

主题中讨论的其他部件:DRV8301DRV8303

你好

使用DCR8303时,高侧或低侧PWM开关的优点和缺点是什么? (高侧N通道)

我希望在高侧使用6-PWM调制解调器PWM,而在低侧使用标准IO进行6步换向。 3-PWM模式看起来很有趣,但我希望有人能突出显示所产生的问题以及如何解决这些问题... 例如,使用6步进时,您可能需要GH_A和GL_B高电压,并且LEG C上的所有开关都关闭,就我可以看出,在3-PWM模式下,您无法完全关闭Leg C (也许3-PWM模式更适合正弦或FOC控制?)。 如果我可以完全禁用支脚C (在此步骤中) ,很明显,电机将以双极四象限配置驱动,这可能有助于未来的发展。

如果可能,请有人告诉我在使用3-PWM模式时,在哪里可以找到电机相位的一些示波器迹线?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Grady,

    我发现这篇文章是一个起点。 这适用于DRV8301,即DRV8303和内部稳压器。

    e2e.ti.com/.../128.1472万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick,这条线刚刚介绍了我已经说过的内容。 但是,可以说3-PWM模式仅用于单独的负载,这很有用。

    请注意最后一个问题... 如果我切换了DRV9303,我是否可以将板载降压转换器用作回扫? 我想尝试隔离逻辑,因为我最近在另一个电机项目上遇到了问题...

    谢谢