This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8835:DRV8835输出显示为峰值

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8835
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/640998/drv8835-drv8835-output-appear-a-peak

部件号:DRV8835

SIR当我使用DRv8835作为 步进电机时。 DRV8835 输出显示为峰值。 但MCU输出正常。 T =60ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lei,

    很难解释示波器图像。

    示波器上显示的两个通道是什么?
    您能否添加两个输入和两个输出?
    时间范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Rick:

     黄色为MCU输出。 DRV8835输入; 紫色是DRV8835 输出电机输入。和 步进电机通过四条线路控制。 所有通道都相同。 T=60ms PWM= 40 % Vcc=VM=3.3V  VCC和VE,来自两个LDO。