This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:睡眠模式期间SH1和SH2端子的阻抗

Guru**** 2350460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/629757/drv8703-q1-impedance-of-sh1-and-sh2-terminals-during-sleep-mode

部件号:DRV8703-Q1

尊敬的支持团队:

我们的客户将在其应用程序中使用DRV8703-Q1。
请回答他们的问题。

在数据表第38页上的“7.4 设备功能模式”中,说明如下:
"当nSLEEP引脚降低时,所有外部H桥FET都被禁用。
高侧栅极引脚GHZ由内部电阻器被拉至输出节点SHX
低侧门销GLX被拉至地面。'

我知道高侧栅极引脚GHZ被拉接地以关闭高侧外部FET。
如果是这样,SHX引脚也会被拉至地电位。

<问题>
如果我的理解正确,在睡眠模式下,SHX引脚接地阻抗的电阻值是多少?
无需保证电阻值。
(根据客户提供的信息,测得的电阻值约为2.5kΩ Ω。)

此致,
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masumoto-san,

    客户如何测量此电阻?

    请注意,从GHZ到SHX的下拉GHZ的电气特性范围通常为150kOhm,从GLX到GND的下拉GLX的电气特性范围通常为150kOhm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Duncan-san,

    感谢您的回复。

    > 客户如何测量此电阻?

    我的客户在以下条件下测量了内部电阻值。
    VM = 24V,模式= 0,nSLEEP = 0 (睡眠模式)

    电阻值是通过测量电压施加到SH1端子时的汇电流值计算得出的。
    他们需要此电阻值用于电机线路的断开检测电路。

    栅极驱动器DRV 8301的数据表具有待机模式下栅极输出阻抗(RGATE_OFF)的规格。
    该值为1.6k-ohm (最小值)至2.4k-ohm (最大值)。

    此致,
    Hiroaki Masumoto