请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8703-Q1 尊敬的支持团队:
我们的客户将在其应用程序中使用DRV8703-Q1。
请回答他们的问题。
在数据表第38页上的“7.4 设备功能模式”中,说明如下:
"当nSLEEP引脚降低时,所有外部H桥FET都被禁用。
高侧栅极引脚GHZ由内部电阻器被拉至输出节点SHX
低侧门销GLX被拉至地面。'
我知道高侧栅极引脚GHZ被拉接地以关闭高侧外部FET。
如果是这样,SHX引脚也会被拉至地电位。
<问题>
如果我的理解正确,在睡眠模式下,SHX引脚接地阻抗的电阻值是多少?
无需保证电阻值。
(根据客户提供的信息,测得的电阻值约为2.5kΩ Ω。)
此致,
Hiroaki Masumoto