This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8800:在电动机端子V+和V-上获取VBB

Guru**** 2353980 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/629870/drv8800-getting-vbb-on-both-motor-terminals-v-and-v-

部件号:DRV8800

您好,

我非常感谢您的帮助。 我已经通过数据表连接了DRV8800驱动器,但无论如何连接针脚nSleep,Enable,Mode或Phase,我总是在两个电机端子上获得VBB。 我仔细检查了接线,没有问题。 在数据表中,唯一可能的场景是电机采用制动方法。  我尝试了所有组合,但它不起作用。 这是第二个DRV8800,它导致了我同样的问题。

有点令人沮丧,所以任何帮助都会非常感谢! :)

此致,

Mitja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mitja,

    如果您尚未这样做,请断开电机并在无负载的情况下检查输出。

    您能否以逻辑表的形式提供您所观察到的内容? 请提供所有输入值,包括NC引脚。