请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8800 您好,
我非常感谢您的帮助。 我已经通过数据表连接了DRV8800驱动器,但无论如何连接针脚nSleep,Enable,Mode或Phase,我总是在两个电机端子上获得VBB。 我仔细检查了接线,没有问题。 在数据表中,唯一可能的场景是电机采用制动方法。 我尝试了所有组合,但它不起作用。 这是第二个DRV8800,它导致了我同样的问题。
有点令人沮丧,所以任何帮助都会非常感谢! :)
此致,
Mitja