请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8302 主题中讨论的其他部件: TPS5.416万
你好,团队。
看到以下主题后,我有一个问题。
我的客户还希望避免将降压转换器与DRV8302配合使用。
所以,问题。
问:在过去的提交主题中有以下评论,但是否存在导致闩锁等的任何危险?
>如果您更喜欢DRV 8302,您只需将降压调节器的所有引脚保持未连接。
> RT_CLK,COMP,VSENSE,PWRGD,PH, PH,BST_BK,PVDD 2,PVDD 2,EN_Buck, 和SS_TR =无连接。
此致,
Sekigudchi Masumi