This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:您能否告诉我“DRV8302 without using the buck regulator "”(不使用降压调节器和quot,DRV8302)的信息?

Guru**** 2351670 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/629258/drv8302-could-you-tell-me-about-drv8302-without-using-the-buck-regulator

部件号:DRV8302
主题中讨论的其他部件: TPS5.416万

你好,团队。

看到以下主题后,我有一个问题。

e2e.ti.com/.../44.0369万

我的客户还希望避免将降压转换器与DRV8302配合使用。

所以,问题。

问:在过去的提交主题中有以下评论,但是否存在导致闩锁等的任何危险?

>如果您更喜欢DRV 8302,您只需将降压调节器的所有引脚保持未连接。

> RT_CLK,COMP,VSENSE,PWRGD,PH, PH,BST_BK,PVDD 2,PVDD 2,EN_Buck, 和SS_TR =无连接。

此致,

Sekigudchi Masumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sekiguchi-san,

    降压完全独立于驱动器,可以保持未连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Duncan-San,

    我正在与Sekiguchi先生合作。
    我还有一个问题。
    降压转换器的模具与转换器的模具是否完全不同?

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-san,您好!

    是的,降压转换器是与栅极驱动器芯片分开的芯片。

    降压转换器是TPS5.416万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Duncan-San,

    现在我明白了。 感谢您的完美解释。

    此致,
    Tachibana先生