请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8432 大家好。
在我对刷式直流电机控制,LED光驱和drv8432的设计要求中,绝对符合要求。 但我有一些小问题。
在数据表中,drv8432的最大额定电压为70V,但重注电压为52.5V 我可以在55V连续运行drv8432吗? 是否有人在测试?
非常感谢您的抽出时间
BRG,
Duc.Chu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
在我对刷式直流电机控制,LED光驱和drv8432的设计要求中,绝对符合要求。 但我有一些小问题。
在数据表中,drv8432的最大额定电压为70V,但重注电压为52.5V 我可以在55V连续运行drv8432吗? 是否有人在测试?
非常感谢您的抽出时间
BRG,
Duc.Chu