This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:是否可以在PVDD为55V时运行drv8432?

Guru**** 2358060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/640916/drv8432-can-i-run-drv8432-with-pvdd-is-55v

部件号:DRV8432

大家好。

在我对刷式直流电机控制,LED光驱和drv8432的设计要求中,绝对符合要求。 但我有一些小问题。

在数据表中,drv8432的最大额定电压为70V,但重注电压为52.5V 我可以在55V连续运行drv8432吗? 是否有人在测试?

非常感谢您的抽出时间

BRG,

Duc.Chu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Duc.Chu,

    您是在驱动涂刷电机,LED灯还是同时驱动两者? 设备应以55运行,但电压峰值可能是拉丝电机的问题。

    如果是拉丝电机,则可能有高于70V的高峰值。 系统设计中必须考虑到此高峰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick Duncan先生

    我同时驾驶LED和刷式电机。 非常感谢您的推荐。 我会在测试后继续更新。

    BRG,

    Duc.Chu