This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:DRV3205 EVM免费演示(N2HTE输出PWM控制PMSM)。但充电引脚PWM无法输出。Ω

Guru**** 2358060 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, DRV3205EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/640541/compiler-drv3205-evm-foc-demo-n2hte-output-pwm-control-pmsm-but-charge-pins-the-pwm-can-not-output

主题中讨论的其他部件:HALCOGENDRV3205EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的各位:

      DRV3205 EVM 免费演示(N2HTE输出 PWM控制PMSM)。但充电 引脚 PWM不能输出。Ω

在演示中,使用了引脚20 18 16 30 14 12。 但我们为引脚充电,PWM不能输出????Ω

您能给我N2HET演示 解释吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,冯先生,

    我们的专家已收到通知,应尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,杨先生:

    您需要在以下几个地方更改代码:

    1. Pinmux:确保您使用的PIN已在HALCoGen的pinmux页面中选中

    2. HW提供一个XOR门,连接到两个连续针脚的HR结构输出:N (偶数)和N+1 (奇数针脚)。 您必须使用偶数引脚进行PWM输出

    3.您还需要更改NHET微代码( DRV3205EVM_N2HET.het)中的引脚分配。 更改引脚分配后,请使用HET IDE生成新的头文件和c文件。 然后将生成的c文件(DRV3205EVM_N2HET.c)复制到\..\drivelib \src文件夹中,并将头文件(DRV3205EVM_N2HET)复制到  \..\drivelib \inc文件夹中  

    4.您为PWM输出分配的引脚不会被DRV3205用于驱动电机。 因此,修改后的代码将不会旋转电机。请在Launchpad上的NHET引脚处探测PWM波形

    如有任何疑问,请随时告知我们。