工具/软件:TI C/C++编译器
尊敬的各位:
DRV3205 EVM 免费演示(N2HTE输出 PWM控制PMSM)。但充电 引脚 PWM不能输出。Ω
在演示中,使用了引脚20 18 16 30 14 12。 但我们为引脚充电,PWM不能输出????Ω
您能给我N2HET演示 解释吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
尊敬的各位:
DRV3205 EVM 免费演示(N2HTE输出 PWM控制PMSM)。但充电 引脚 PWM不能输出。Ω
在演示中,使用了引脚20 18 16 30 14 12。 但我们为引脚充电,PWM不能输出????Ω
您能给我N2HET演示 解释吗?
您好,杨先生:
您需要在以下几个地方更改代码:
1. Pinmux:确保您使用的PIN已在HALCoGen的pinmux页面中选中
2. HW提供一个XOR门,连接到两个连续针脚的HR结构输出:N (偶数)和N+1 (奇数针脚)。 您必须使用偶数引脚进行PWM输出
3.您还需要更改NHET微代码( DRV3205EVM_N2HET.het)中的引脚分配。 更改引脚分配后,请使用HET IDE生成新的头文件和c文件。 然后将生成的c文件(DRV3205EVM_N2HET.c)复制到\..\drivelib \src文件夹中,并将头文件(DRV3205EVM_N2HET)复制到 \..\drivelib \inc文件夹中
4.您为PWM输出分配的引脚不会被DRV3205用于驱动电机。 因此,修改后的代码将不会旋转电机。请在Launchpad上的NHET引脚处探测PWM波形
如有任何疑问,请随时告知我们。