This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:PWM电流控制

Guru**** 2358840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, DRV8840, DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/640212/drv8412-pwm-current-control

部件号:DRV8412
主题中讨论的其他部件: DRV8432DRV8840DRV8711

您好,

我们的客户正在搜索能够输出电流超过3A的步进电机驱动器。

我认为只有DRV8412和DRV8432。

DRV8412是否具有PWM电流控制功能?

客户使用半步进和1/4步进模式。

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aoyama-san,

    DRV8412内部没有PWM电流控制功能。 当前控制必须从外部添加。

    有几个选项可用:

    1)两个DRV8840,带PH/EN和I4:I0输入。
    2)具有外部FET的DRV8711

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的回复。
    DRV8711是一款出色的产品。
    会推荐给客户。

    谢谢!
    Naoki Aoyama