请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8702-Q1 大家好,团队
对于DRV8702-Q1 VGS和VDS显示器,我们有几个问题,希望您能提供帮助。
1.客户报告IC在低温下工作时会跳至保护装置。 通过现场测试,可以在禁用VDS OCP时修复该问题。 此外,我们还发现客户的应用电路中有100欧姆门电阻器。 通过拆下电阻器,也可以修复此问题。 所以我们假设VDS OCP是触发的。 我们想知道栅极电阻器对VDS监视器有何影响。 请您对此提供一些解释吗?
2.当MOSFET打开时,VDS OCP被称为VDS监视器。 我们希望更准确地描述VDS监视器何时开始工作以及何时停止工作(或者,它是否工作时,在MOSFET关闭时,它是否总是被忽略?)。 请帮助您澄清"MOSFET开启"的正时是什么。
3. VGS监视器。 关于驾驶员前故障,它显示Tdrive后,如果VGS保持不变,则会触发驾驶员前故障。 那么,监护仪识别"打开"和"关闭"的电压阈值是多少?
谢谢你。