This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV872-Q1:有关VGS VDS显示器的问题

Guru**** 2358420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/640333/drv8702-q1-questions-on-vgs-vds-monitor

部件号:DRV8702-Q1

大家好,团队

对于DRV8702-Q1 VGS和VDS显示器,我们有几个问题,希望您能提供帮助。

1.客户报告IC在低温下工作时会跳至保护装置。 通过现场测试,可以在禁用VDS OCP时修复该问题。 此外,我们还发现客户的应用电路中有100欧姆门电阻器。 通过拆下电阻器,也可以修复此问题。 所以我们假设VDS OCP是触发的。 我们想知道栅极电阻器对VDS监视器有何影响。 请您对此提供一些解释吗?

2.当MOSFET打开时,VDS OCP被称为VDS监视器。 我们希望更准确地描述VDS监视器何时开始工作以及何时停止工作(或者,它是否工作时,在MOSFET关闭时,它是否总是被忽略?)。 请帮助您澄清"MOSFET开启"的正时是什么。

3. VGS监视器。 关于驾驶员前故障,它显示Tdrive后,如果VGS保持不变,则会触发驾驶员前故障。 那么,监护仪识别"打开"和"关闭"的电压阈值是多少?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alvin,您好!

    我们将很快进行调查并作出答复。