请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8801A-Q1 您好,
以下问题与DRV8801A-Q1 (订购代码DRV8801AQRMJRQ1)相关
- 如果充油泵的电容器(针脚:CP1和CP2) 短路,会发生什么情况?
- 在上述情况下,IC中是否有内部保护?
- 如果针脚CP1和CP2之间发生短路,会有什么影响?
- 我们是否有 适用于整个IC的FMEA, 包括充油泵引脚(CP1和CP2)?
谢谢
此致
Martin Grimmer