This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801A-Q1:与FMEA有关的问题,CP1和CP2之间短路

Guru**** 2356530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639583/drv8801a-q1-questions-related-to-fmea-short-circuit-between-cp1-and-cp2

部件号:DRV8801A-Q1

您好,

以下问题与DRV8801A-Q1 (订购代码DRV8801AQRMJRQ1)相关

  • 如果充油泵的电容器(针脚:CP1和CP2) 短路,会发生什么情况?
  • 在上述情况下,IC中是否有内部保护?
  • 如果针脚CP1和CP2之间发生短路,会有什么影响?
  • 我们是否有 适用于整个IC的FMEA, 包括充油泵引脚(CP1和CP2)?

谢谢

此致

Martin Grimmer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Martin,

    IAM同样也与 DRV8801A-Q1有关。 实际上,我的要求是计算输出短路期间的输入电流。

    谢谢!

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    如果充油泵的电容器(针脚:CP1和CP2)短路,会发生什么情况?
    在上述情况下,IC中是否有内部保护?
    如果针脚CP1和CP2之间发生短路,会有什么影响?
    我们是否有适用于整个IC的FMEA,包括充油泵引脚(CP1和CP2)?


    我们没有关于整个IC的任何FMEA数据,因此我们测试了一个设备以确定结果。

    该设备在VM= 12V,18V和24V下进行了测试。 该器件在休眠和活动模式下,在CP1和CP2之间的25C下,在输出端使用2kOhm电阻器,短路60秒。

    当CP1和CP2短路时,电源电流增加~80mA。 VCP输出保持在大约VM-0.7V,并且断言nFAULT (充电泵欠压)。

    输出保持启用状态,但不在低RDSon下运行。 这可能会导致断言过热。

    当短线被去除时,设备开始正常运行,nFAULT被取消。