This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8811:电源电压:仅限VM或VCC

Guru**** 2357040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639857/drv8811-supply-voltage-only-vm-or-only-vcc

部件号:DRV8811

您好,

我们的客户希望将DRV8811与直流电机配合使用。

他们有一些问题。

-在以下情况下,DRV8811是否会损坏?

电源电压;

1)仅限不带Vcc的虚拟机

2)仅Vcc,不含VM

-如果没有Vcc,设备是否可以容忍逻辑输入引脚上的信号?


提前感谢您的参与。

此致,

Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takashin San,

    请注意,DRV8811是步进电机驱动器,而不是直流电机驱动器。 如果您需要直流电机驱动器,还有其他设备更适合您。

    如有疑问,请参阅以下内容:

    设备未损坏
    1)仅限不带Vcc的虚拟机 或

    2)仅Vcc,不含VM

    该设备可以在没有Vcc的情况下接受逻辑输入引脚上的信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick-san,

    感谢您的回答。
    我理解。

    >请注意,DRV8811是步进电机驱动器,而不是直流电机驱动器。 如果您需要直流电机驱动器,>还有其他设备更适合。

    很抱歉,我误解了我的意思。
    感谢您的评论。

    此致,
    Takishin