请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8811 您好,
我们的客户希望将DRV8811与直流电机配合使用。
他们有一些问题。
-在以下情况下,DRV8811是否会损坏?
电源电压;
1)仅限不带Vcc的虚拟机
2)仅Vcc,不含VM
-如果没有Vcc,设备是否可以容忍逻辑输入引脚上的信号?
提前感谢您的参与。
此致,
Takishin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.