This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:使用霍尔传感器的简单驱动器

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/640087/drv8302-simple-driver-using-hall-sensors

部件号:DRV8302

我正在尝试制作一个非常简单的电路来让电机转动,但我喜欢DRV8302的电流和电压保护

有关此芯片的两个快速问题:

1.如果我的微控制器已经有稳定的电源,我是否可以让所有与降压相关的引脚保持断开?

2.如果我使用霍尔效应传感器来确定电动机位置,我是否可以消除并联电阻器,并离开SP1,SN1,SP2,SN2, SO1和SO2已断开,DC_CAL一直处于低位(或断开),或者芯片的某些内部操作是否需要并联电阻器? 这样,我就可以按微控制器确定的顺序驱动6个输入引脚,并从霍尔传感器读取。

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver,您好!

    1.如果我的微控制器已经有稳定的电源,我是否可以让所有与降压相关的引脚保持断开?

    是的,您可以将降压保持断开状态。 将EN_BUCK信号设置为0伏。 如有需要,可提供降压。 不必使用它。

    2.如果我使用霍尔效应传感器来确定电动机位置,我是否可以消除并联电阻器,并离开SP1,SN1,SP2,SN2, SO1和SO2已断开,DC_CAL一直处于低位(或断开),或者芯片的某些内部操作是否需要并联电阻器? 这样,我就可以按微控制器确定的顺序驱动6个输入引脚,并从霍尔传感器读取。

    卸下并联电阻器是正常的。 确保设置OC-ADJ电压,以便在起动或电动机停转时出现大电流时保护FET。