请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8302 我正在尝试制作一个非常简单的电路来让电机转动,但我喜欢DRV8302的电流和电压保护
有关此芯片的两个快速问题:
1.如果我的微控制器已经有稳定的电源,我是否可以让所有与降压相关的引脚保持断开?
2.如果我使用霍尔效应传感器来确定电动机位置,我是否可以消除并联电阻器,并离开SP1,SN1,SP2,SN2, SO1和SO2已断开,DC_CAL一直处于低位(或断开),或者芯片的某些内部操作是否需要并联电阻器? 这样,我就可以按微控制器确定的顺序驱动6个输入引脚,并从霍尔传感器读取。
非常感谢您的帮助