请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8301 主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8027万F, UNIFLASH
您好,
您能帮我找出故障LED指示灯打开的原因吗?我曾尝试更改电源电压(外部和来自C2000启动板),但它不起作用。 我也无法调试,因为启动板已锁定(或类似的)。 如何知道BoostXL发生了什么?
感谢你的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您能帮我找出故障LED指示灯打开的原因吗?我曾尝试更改电源电压(外部和来自C2000启动板),但它不起作用。 我也无法调试,因为启动板已锁定(或类似的)。 如何知道BoostXL发生了什么?
感谢你的帮助
除DVDD (但它是~1V)外,值为0,故障LED亮起。 你怎么看? 我们认为主板已损坏。
关于开关,我想知道位置(ON_OFF)。 我们还想尝试一下TMS320F2.8027万F启动板上的示例,但我们无法加载程序,我们收到了下一条消息:
连接到目标时出错:(错误-1015 @ 0x0)设备未响应请求。 设备可能已锁定,或者调试探测器连接可能不可靠。 如果可能,请解锁设备(例如,在重置模式下使用Wait (等待),然后关闭并重新打开主板电源)。 如果错误仍然存在,请确认配置和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包7.0 .48.0)
感谢你的帮助Rick! 你太棒了!