This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:故障LED指示灯始终亮起

Guru**** 2361690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639691/drv8301-fault-led-always-on

部件号:DRV8301
主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8027万FUNIFLASH

您好,

您能帮我找出故障LED指示灯打开的原因吗?我曾尝试更改电源电压(外部和来自C2000启动板),但它不起作用。 我也无法调试,因为启动板已锁定(或类似的)。 如何知道BoostXL发生了什么?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uvaldo,您好!

    您能否提供更多信息?
    您使用的是什么EVM?
    您要运行哪一个实验室?
    这是您尝试的第一个实验吗?
    DRV8301的电压是多少?
    当故障LED亮起时,AVDD,DVDD和GVDD的电压是多少?
    您是否连接了电机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    我们正在尝试修改的Lab11,但这不是问题,因为它在目前仍能正常工作。
    DRV8301电压为12V
    AVDD 0.74V
    DVDD 0.02V
    GVDD 0V
    是的,我们连接了一台电机,但正如我所提到的,这种电机一直工作到几个小时。

    您还能提供有关Launchpad开关1和开关4的建议吗?我们正在CCS上调试

    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uvaldo,您好!

    请尝试简单的调试过程:
    1)断开电机
    2)在DRV8301 PVDD上放置12伏电压
    3)将EN_GATE设置为逻辑高电平
    4)测量AVDD,DVDD和GVDD电压

    如果电压不是~6.5V,3.3V和10.5V,则DRV8301存在问题。

    有关Launchpad开关1和4的具体问题是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除DVDD (但它是~1V)外,值为0,故障LED亮起。 你怎么看? 我们认为主板已损坏。

    关于开关,我想知道位置(ON_OFF)。 我们还想尝试一下TMS320F2.8027万F启动板上的示例,但我们无法加载程序,我们收到了下一条消息:

    连接到目标时出错:(错误-1015 @ 0x0)设备未响应请求。 设备可能已锁定,或者调试探测器连接可能不可靠。 如果可能,请解锁设备(例如,在重置模式下使用Wait (等待),然后关闭并重新打开主板电源)。 如果错误仍然存在,请确认配置和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包7.0 .48.0)

    感谢你的帮助Rick! 你太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uvaldo,您好!

    主板确实已损坏。

    我们将就您的切换问题联系我们的Launchpad专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uvaldo,您好!

    您是否阅读 过www.ti.com/.../spruhh2a.pdf

    另外,由于DRV8301主板似乎已损坏,请分离LaunchPad并尝试加载程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick,

    我已经尝试在bootxl断开连接的情况下加载程序,但我收到了我之前回复的消息。 即使是我也尝试过,但没有成功。

    Uvaldo。