This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:电机驱动扭矩问题

Guru**** 2357440 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/638252/boostxl-drv8323rs-motor-drive-torque-problem

部件号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他部件: DRV8323

我一直在尝试使用传动比为75的36V Moog电机BN17-15AA-03LH。  电机有4个极。  我将评估板设置为6倍PWM,因为1xPWM不能移动电机。  斜坡速率延迟设置为100个周期,PWM设置为10kHz。  

仅在没有档位的情况下单独驱动电机是可以的,但它很难在带档位的情况下行驶。  倒车根本不起作用。

我相信这与霍尔效应传感器有关。  请帮助。  谢谢。

林大卫

Honeywell Aerospace

206-664-1671

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    在GUI中启用电机时,电机不旋转。
    您能否在状态报告选项卡下查看故障状态指示器报告的内容?
    此外,如果您转至"注册映射"选项卡并执行读取操作。是否看到报告了任何故障?
    这应该能让我们初步了解您的设置情况。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,"无"齿轮的电机确实在扭矩不大的情况下旋转。  当电机安装在齿轮箱中时,它很容易启动。  我有时可以通过转动电机来帮助轴。  当电机停止运转时。  我得到了"失速故障"。

    我有没有办法向您发送电机规格?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    您是否尝试过调整"故障处理控制"选项卡上的限制? 所有6种设置的设置值是什么?
    关于电机规格,如果您不想在此处发布,请单击我的姓名向我发送一封私人邮件,您可以这样做。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我单击了您的姓名,但没有用于上传文档或向您发送电子邮件的链接或按钮??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,
    我很抱歉,我忘记了您必须先请求朋友。 请发送请求,我将接受,然后您可以向我发送私人消息。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经请求友谊。 请接受。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:
    感谢您提供的信息。
    BOOSTXL-DRV8323RS EVM向大厅提供3.3V电源。 我发现您的车间需要不同的电压电平,请为您的车间提供所需的正确电压电平,并告诉我这是否能解决您的问题。

    要响应DRV8323的不同换向模式,请在此处阅读此帖子: e2e.ti.com/.../235.3035万 
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    通过将霍尔Vcc连接到当地5V,已解决了这一问题,如附图所示。

    您是否发现任何其他问题,例如霍尔传感器与电机的连接?

    e2e.ti.com/.../DRV8323_5F00_5VMod.pdf

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    如果我想尝试将霍尔传感器针脚连接到电机组合(ABC导线的8种可能组合),是否会导致问题?

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您的图片。 您是否还可以确认您已填充R36,R37和R37? 如果您想使用来自大厅的反馈运行,这些是需要连接的0欧姆电阻器。 EVM的默认设置是将这些电阻器设置为DNI,如示意图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的R36,R37和R38装有0欧姆电阻器。  这会在DRV8323和MSP430之间造成冲突,因为两者都将接收霍尔传感器信号。

    我是否需要配置设置以适应此要求?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在已安装R36,R37和R38。 它的工作效果更好,但仍无法通过齿轮驱动电机(扭矩不大)。 我尝试了所有6种霍尔传感器连接组合。 如果我将ABC线路连接到驾驶室模式,则它适用于齿轮电机。
    从这一点来看,这是没有意义的。 请帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我很高兴您的电机现在正在使用一个齿轮工作。

    要解释图案差异,请查看 含传感器的用户指南。 有关含传感器控制的灰色编码,请参阅第2节。

    您的马达和霍尔标签与代码上实施的换向不匹配。  如果您   使用用户指南检查电机的顺序,您将验证 您的发现。 谢谢 你。