主题中讨论的其他部件: DRV8323
我一直在尝试使用传动比为75的36V Moog电机BN17-15AA-03LH。 电机有4个极。 我将评估板设置为6倍PWM,因为1xPWM不能移动电机。 斜坡速率延迟设置为100个周期,PWM设置为10kHz。
仅在没有档位的情况下单独驱动电机是可以的,但它很难在带档位的情况下行驶。 倒车根本不起作用。
我相信这与霍尔效应传感器有关。 请帮助。 谢谢。
林大卫
Honeywell Aerospace
206-664-1671
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我一直在尝试使用传动比为75的36V Moog电机BN17-15AA-03LH。 电机有4个极。 我将评估板设置为6倍PWM,因为1xPWM不能移动电机。 斜坡速率延迟设置为100个周期,PWM设置为10kHz。
仅在没有档位的情况下单独驱动电机是可以的,但它很难在带档位的情况下行驶。 倒车根本不起作用。
我相信这与霍尔效应传感器有关。 请帮助。 谢谢。
林大卫
Honeywell Aerospace
206-664-1671
您好,David:
感谢您提供的信息。
BOOSTXL-DRV8323RS EVM向大厅提供3.3V电源。 我发现您的车间需要不同的电压电平,请为您的车间提供所需的正确电压电平,并告诉我这是否能解决您的问题。
要响应DRV8323的不同换向模式,请在此处阅读此帖子: e2e.ti.com/.../235.3035万
谢谢你。
您好,Luis,
通过将霍尔Vcc连接到当地5V,已解决了这一问题,如附图所示。
您是否发现任何其他问题,例如霍尔传感器与电机的连接?
e2e.ti.com/.../DRV8323_5F00_5VMod.pdf
David
您好,David:
我很高兴您的电机现在正在使用一个齿轮工作。
要解释图案差异,请查看 含传感器的用户指南。 有关含传感器控制的灰色编码,请参阅第2节。
您的马达和霍尔标签与代码上实施的换向不匹配。 如果您 使用用户指南检查电机的顺序,您将验证 您的发现。 谢谢 你。