This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万:哪个DRV1.0983万

Guru**** 2359070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/638954/drv10983-which-drv10983

部件号:DRV1.0983万
在Thread (线程)中讨论的其他部件:,LAUNCHLL-F2.8027万DRV1.0987万

你(们)好

DRV1.0983万和DRV1083-Q1之间的差值是否为其额定功率? 对于1.5 A和15 V额定电压,我可以使用还是应该使用较小范围1 (DRV1083-Q1)?

什么是DRV1083-TD?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Nasrin,

    有关 额定功率差异的答案,请参阅此帖子。 具体而言,额定功率应取决于您的应用和预期的电动机规格。 这两种器件均可在数据表操作规范中列出的电压和电流额定值范围内工作。 例如,DRV1.0983万在9V (1A)和28V (1.5A)下运行时没有问题。

    此外,我不确定DRV1083-TD是什么。  您是否需要 DRV1.0983万EVM-TB? DRV1.0983万EVM-TB允许用户在与 MSP430G2553启动板连接时,快速对DRV1.0983万 IC的EEPROM设置进行编程

    最佳,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cole;

    您发送的链接未打开-"很遗憾 ,您请求的页面已不存在。 请使用上面的搜索表单查找您感兴趣的信息"。 我的电机目前正在使用 15V电压和1.5A的额定电流工作。

    TI是否 单独销售BLDC/BLAC NEMA17 55W电动机 以与LAUNCXL-F2.8027万和BOOSTXL-DRV801配合使用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cole;

    您发送的链接未打开-"很遗憾,您请求的页面已不存在。 请使用上面的搜索表单查找您感兴趣的信息"。 我的电机目前正在使用15V电压和1.5A的额定电流工作。

    TI是否单独销售BLDC/BLAC NEMA17 55W电动机以与LAUNCXL-F2.8027万和BOOSTXL-DRV801配合使用?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Nasrin,

    为断路表示歉意。 我已使用正确的链接编辑了帖子,并发布 了链接 。 因为您的马达与这两种设备兼容。 我建议您研究DRV1083-Q1 DRV1.0987万的一些更新的转换速率功能和更新的规格。 请注意,DRV1083-Q1默认为启用睡眠模式的设备,但也可购买待机版本。 有关详细信息,请参阅数据表。

    至于电动机,我将让DRV8x专家对电动机发表意见,但一般来说,TI不直接销售可供使用的电动机。 我特别知道,对于DRV10x,我们最近拆除了EVM随附的电机,以强化这一理念。

    最佳,

    -Cole

    编辑:将DRV1083-Q1替换为DRV1.0987万建议,因为您的应用程序不是汽车应用程序。