在Thread (线程)中讨论的其他部件:, ,LAUNCHLL-F2.8027万, DRV1.0987万
你(们)好
DRV1.0983万和DRV1083-Q1之间的差值是否为其额定功率? 对于1.5 A和15 V额定电压,我可以使用还是应该使用较小范围1 (DRV1083-Q1)?
什么是DRV1083-TD?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
DRV1.0983万和DRV1083-Q1之间的差值是否为其额定功率? 对于1.5 A和15 V额定电压,我可以使用还是应该使用较小范围1 (DRV1083-Q1)?
什么是DRV1083-TD?
谢谢
嘿,Nasrin,
有关 额定功率差异的答案,请参阅此帖子。 具体而言,额定功率应取决于您的应用和预期的电动机规格。 这两种器件均可在数据表操作规范中列出的电压和电流额定值范围内工作。 例如,DRV1.0983万在9V (1A)和28V (1.5A)下运行时没有问题。
此外,我不确定DRV1083-TD是什么。 您是否需要 DRV1.0983万EVM-TB? DRV1.0983万EVM-TB允许用户在与 MSP430G2553启动板连接时,快速对DRV1.0983万 IC的EEPROM设置进行编程。
最佳,
-Cole
嘿,Nasrin,
为断路表示歉意。 我已使用正确的链接编辑了帖子,并发布 了链接 。 因为您的马达与这两种设备兼容。 我建议您研究DRV1083-Q1 DRV1.0987万的一些更新的转换速率功能和更新的规格。 请注意,DRV1083-Q1默认为启用睡眠模式的设备,但也可购买待机版本。 有关详细信息,请参阅数据表。
至于电动机,我将让DRV8x专家对电动机发表意见,但一般来说,TI不直接销售可供使用的电动机。 我特别知道,对于DRV10x,我们最近拆除了EVM随附的电机,以强化这一理念。
最佳,
-Cole
编辑:将DRV1083-Q1替换为DRV1.0987万建议,因为您的应用程序不是汽车应用程序。