This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332:驱动BLDC电机:一些问题和有关接地的问题

Guru**** 2360590 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639029/drv8332-driving-a-bldc-motor-a-few-problems-and-a-question-about-grounds

部件号:DRV8332

您好,

我们计划使用DRV8332驱动芯片驱动BLDC集线器电机。  下面是我们当前的电机控制器示意图。

我们对无刷电机几乎没有经验,并且遇到了一些问题。

1.在测试PCB的输出(不连接电动机)时,我们使用分压器电路来提供以下逻辑信号:

(3.3V逻辑)

PwmA,B,C =高,低,低;

~(ResetA,B,C)=高,高,低;

这些值来自100 % 占空比时DRV8332的传感器控制正时图S1。

我们实现了(大致)

Motora,B,C = 0.6 V,0.6 V,10.5 V;

这与图表不匹配。  经过进一步测试,我们发现PWM信号在连接到印刷电路板后不再输出3.3 V。

重置信号不会导致这种情况发生,但PWM将电压拖至0.8 V而不是3.3V。

您是否知道导致这种情况的原因?

2. 一个较为一般的问题: 在保持共同参照的同时,最好采用哪种方法使逻辑和电源接地不相互干扰。  

我们目前在电路板上有独立的逻辑和电源接地板,但在输出端子上连接它们。 这是正常的做法吗?

谢谢,欢迎您向我们提出任何一般性建议或注意事项。

此致,

Spencer Faull和Trine University Shell Eco Marathon Team

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Spencer,

    1)您如何测量输出(DMM或示波器)?
    范围提供了更多信息。 请尝试以下操作:
    将PVDD之间的10k/10k分压器放置到OUT_A上的GND 将PWM_A设为低和/RESET_A设为低。 OUT A应为大约1/2 PVDD。
    下一个设置/RESET_A高。 输出A应为0伏
    最后将PWM_A设为高。 OUT A应为PVDD一段时间,然后开始充电周期,如8.3 .2.1 部分所述

    输出B和输出C的作用应类似


    2)请参阅 www.ti.com/.../drv8312-c2-kit的示意图 ,它与DRV8332非常相似
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick,

    非常感谢您的及时回复。 我们使用20 V的PVDD按照您所述连接分压器

    令人遗憾的是,更改PWM和重置信号对任何输出电压都没有影响。  我们重复了输出A,B和C的流程,

    和测量的稳定电压(在示波器上)分别为3.6 V,3 V和10 V。  

    还值得注意的是,当我们连接逻辑信号时,一些高(3.3 V)信号降低到大约1 V,我们

    还没有发现原因。  我们的原理图是否有任何明显的错误可能导致这些问题?

    感谢您的参与,

    斯宾塞·法尔

    附注:我相信在查看评估套件示意图后,接地情况已得到补救,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Spencer,

    原理图看起来不错。 请检查您的布局是否与您的原理图相符。

    请在/FAULT和/ODW引脚上添加上拉电阻,并确定驱动输出时是否存在故障或过热警告。 这些引脚允许进行更多调试。  

    此外,在出现此情况时,请检查VREF电压。