This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:驱动继电器时出现过热问题

Guru**** 2358060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110, DRV110EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/638082/drv110-heat-problem-while-driving-relays

部件号:DRV110

您好,

我们使用DRV110设计了继电器驱动器。 连接了1至4个LEV200A6NAA型继电器,带有约1 m 导线。 它基本上是DRV110EVM的电路,但我们针对EMI添加了一些组件。 这个电路的问题是,电阻器R3达到大约70到80度的温度,并且DRV110和V8的温度上升到50度。 我们已经尝试了一些其他电阻器组合,用于保持电流和频率,但我们没有冷热。 同一配置中的DRV110EVM不会变热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    V6现在是20V Zener,我建议将其更改为15V,与EVM相同。 我认为这是这方面的一个关键项目。
    DRV110在VIN引脚处具有内部齐纳二极管,其在大约15V时夹持Vin (可能有所不同)。 齐纳20V而不是15V可能导致差值。

    其次,现在R3应该具有1mA,这意味着200mW。 如果这200mW导致70-80C温度上升,我们可以将100Kohm x 2pcs将Ploss分成两个。

    对于DRV110 50C上升的根本原因分析,我建议拆下R4并从外部提供VIN 12伏。 如果50C消失,我猜Zener 20V是根本原因。 如果我们仍然看到过热问题,我建议检查V6和VIN电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次尝试使用15V Zener和两个100k电阻器。 现在DRV110不会变热,但两个电阻器再次达到70-80度。 我在EVM的相同配置中再次对其进行了测试,其中也使用了200k电阻器,但它不会变热。 我添加了两张红外摄像机的图片,一张是我们的板,另一张是EVM。 你可以看到,V8也变得很热。 我们还在电路板上测量了R3和R4之间的电流,约为1.5mA。

    1. EVM,2.我们的继电器驱动器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好地知道DRV110不再变热。  对我来说,这是一个非常大的故事,你的20万或100千欧R变热。 在此R上,我们应该有200-15 = 185V电压,那么电流应该仅为1mA。

    您是否可以检查您的R值? 如果R值较小(例如2Kohm),则热量是有意义的。

    或者,是否可以将TI EVM 200kOhm与EVM 200 km 交换? 然后,让我们看看这两个EVM的温度是如何变化的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R值肯定是200k。 但我们的直流链路电压为325v,由10µF Ω 电容器引起。 我们也在EVM上焊接了电容器,但它仍然没有我们的继电器驱动器那么热。 不幸的是,EVM的内层未打印在数据表中,因此我们无法看到您的热管理。 昨天,我们再次测量了所有值,我们发现电路板上200k电阻器的压降与EVM上的压降相同。 因此,我们应该有同样的损失。 这种差异的唯一原因可能是我们的热管理。