This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:我们在控制器中使用IC DRV8711,但由于X轴马达振动,我们在标记对角线时正面临着Z字形标记。请提供建议和技术支持。

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/637602/drv8711-we-use-ic-drv8711-in-our-controller-but-we-are-facing-zigzag-marking-when-we-mark-diagonal-line-because-of-x-axis-motor-vibration-please-provide-as-suggestion-and-technical-support

部件号:DRV8711
我们在控制器中使用IC DRV8711,但由于X轴马达振动,我们在标记对角线时正面临着Z字形标记。请提供建议和技术支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户495.9279万:

    您如何确认这是X轴马达的问题?
    x轴与y轴电机和控制器之间有何不同?
    您正在使用什么寄存器设置? 您尝试过哪些设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)因为我们使用X轴作为旋转轴,所以我们对X轴马达存在疑问。
    2)我们使用DRV8711作为三轴X,Y,Z,因此X,Y,Z之间没有差异。
    3)我们使用了0.05 欧姆寄存器,并尝试了针对此问题的电流和扭矩设置,我们还更改了x,y,z电机的球距和提示螺距