请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8886 大家好,
我的一位客户正在 为 他们的新产品评估DRV8886。 在评估中,他们有以下问题。 请你给我评论一下。
问题1. 在器件数据表(SLVSDA4)的引脚功能表上, 0.47uF陶瓷电容器应放置在DVDD和GND,AVDD和GND之间。 此电容器的容差是多少? 是否可以使用1uF?
问题2. 开机期间是否可以经常更换M0,M1,TRQ针脚? 是否有任何不 能 改变这些销的正时?
问题3. 在他们的评估中,电机的吱吱声很大。 因此他们将尝试使用慢速衰减模式。 当使用慢速衰减模式时, 是否需要使用记录慢速衰减?
请您发表意见。
此致,
中井和谷。