This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886:AVDD和DVDD的外部电容器值容差是多少?

Guru**** 2439280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/636371/drv8886-what-is-allowance-of-external-capacitor-value-of-avdd-and-dvdd

部件号:DRV8886

 大家好,

 我的一位客户正在 为 他们的新产品评估DRV8886。  在评估中,他们有以下问题。 请你给我评论一下。

问题1.  在器件数据表(SLVSDA4)的引脚功能表上, 0.47uF陶瓷电容器应放置在DVDD和GND,AVDD和GND之间。 此电容器的容差是多少? 是否可以使用1uF?

问题2. 开机期间是否可以经常更换M0,M1,TRQ针脚? 是否有任何不  能 改变这些销的正时?

问题3. 在他们的评估中,电机的吱吱声很大。 因此他们将尝试使用慢速衰减模式。 当使用慢速衰减模式时, 是否需要使用记录慢速衰减?

 请您发表意见。

 此致,

 中井和谷。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nakai-san,

    问题1. 在器件数据表(SLVSDA4)的引脚功能表上,0.47uF陶瓷电容器应放置在DVDD和GND,AVDD和GND之间。 此电容器的容差是多少? 是否可以使用1uF?

    我们将在几天后进行调查并作出答复。

    问题2. 开机期间是否可以经常更换M0,M1,TRQ针脚? 是否有任何不能改变这些销的正时?

    当步进信号上升时,将接受M0和M1更改。 TRQ可随时更改。

    问题3. 在他们的评估中,电机的吱吱声很大。 因此他们将尝试使用慢速衰减模式。 当使用慢速衰减模式时,是否需要使用记录慢速衰减?

    慢速衰减在低速时可能不起作用。 确保监控所有速度下的电流波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rick,

    非常感谢您的回复。 您是否获得了有关电容器值范围的任何信息? 我们的客户希望尽快了解。

    此致,
    中井和谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nakai-san,

    谢谢你提醒我。 设计人员运行了一些模拟,发现可以使用1uF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    非常感谢您的模拟。

    我将通知客户,1uF可用于DRV8886。

    再次感谢,此致,
    中井和谷。