请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8805 主题中讨论的其他部件: DRV8811, DRV8711
如果符合以下汽车驱动器解决方案或路线图,请告诉我。
----------------
・步进电机驱动器
・单极驱动
・VM:30V~
・Ω 峰值电流:1.5A~Ω
・Ω RMS电流:待定
・接口:时钟输入(方向,PWM或PH/EN也可以)
・微步进(步骤数待定)
・竞争对手:TB67S179 (东芝)
----------------
DRV8805是最近的,但它没有微步。
我认为可能是使用双极IC (DRV8811等)的任何路线图或单极解决方案。
此致,
Satoshi