This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8805:单极和放大器的路线图;微步进步进电机

Guru**** 2439250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8805, DRV8811, DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/637691/drv8805-roadmap-for-unipolar-microstep-stepping-motor

部件号:DRV8805
主题中讨论的其他部件: DRV8811DRV8711

如果符合以下汽车驱动器解决方案或路线图,请告诉我。

----------------

・步进电机驱动器

・单极驱动

・VM:30V~

・Ω 峰值电流:1.5A~Ω

・Ω RMS电流:待定

・接口:时钟输入(方向,PWM或PH/EN也可以)

・微步进(步骤数待定)

・竞争对手:TB67S179 (东芝)

----------------

DRV8805是最近的,但它没有微步。

我认为可能是使用双极IC (DRV8811等)的任何路线图或单极解决方案。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    没有匹配项,但有一个参考设计显示如何将DRV8711转换为单极解决方案。

    有关 详细信息,请访问www.ti.com/.../tida-0.0872万。