This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:使用PWM驾驶低侧时检测到开路

Guru**** 2439240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/637013/drv8323-open-circuit-detection-when-driving-low-side-with-pwm

部件号:DRV8323

以下是配置。  需要帮助了解是否有办法 检测一 条或多条电机线路U/V/W何时打开。  最大PWM频率为5 KHz,每20毫秒采样SPI总线。 驱动低压侧FET但未通过相应的感应检测到电流时,驱动器中是否存在任何内置检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bashar你好!

    一种方法是在PWM周期结束之前测量电流。

    VDS监测器也可以捕获某些病例。