This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有断路/短路检测的电机驱动器IC

Guru**** 2371820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8848, DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/651382/motor-driver-ic-with-open-circuit-short-circuit-detection

主题中讨论的其他部件:DRV8848DRV8833CSD1.3381万F4

你(们)好

是否有具有检测电机是否连接功能的电机驱动器?

例如,连接到直流电机的驱动器

在空闲状态下(无电机运行),电机可以与驱动器机械断开...因此我需要检测它

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eduard:

    电动机驱动器的其他要求是什么(电压和电流)?

    有一些外部电路可用于检测是否连接了电机。 可在此处找到一种方法: www.ti.com/.../slva858

    如果在启动过程中使用当前调节,则会有一段时间,图4中所示的n档信号将会切换。 这表示电流流经电机。 一旦反电动势增大,电流减小,停止信号将不再切换。 如果在启动时未看到信号切换,则表示电机未连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick,感谢您的回复
    这是一个直流电机,由6V-8v蓄电池供电,平均电流为1A (在停转时可在很短的时间内达到4A)
    您的解决方案适合启动...但我需要一个系统闲置状态的解决方案-当电机与驱动器机械断开时,我需要了解相关信息(中断)

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eduard:

    并行模式下的DRV8848是驱动程序的好选择。 最小电压为4V,该设备可在并联模式下驱动4A。

    对电路进行轻微改动可能对您有效。 断开R1并将其从输出重新连接到VBATT。 您可能需要调整电阻值,以在nstall处获得所需的电压。 如果电机已连接,则当输出被禁用时,nstall将为逻辑高电平。 如果电机未连接,则停机将为逻辑低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rick

    很抱歉,但我真的不理解,请您详细解释一下吗? 如果可能,可以简单地绘制
    nstall和r1 -您是否要使用数据表中提到的nFAULT和10k PU电阻器?
    将其作为PU连接到输出端?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eduard:

    据我所知,您需要一台监视器,在电机断开且电机驱动器处于空闲状态时向您发出警报。  

    在空闲状态下,我假设您的意思是电机驱动器正在休眠。  是这样吗?

    下面显示了两种方法。 一是中断  

    您可以根据需要调整电阻值以最小化功率。 如果您对电源非常敏感,则可以使用其它方法来打开和关闭负载。

    请注意,这是一个概念;尚未调试。

    e2e.ti.com/.../OpenLoadDetection.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Rick
    我将测试您提出的两个概念!
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当驾驶员处于睡眠模式时,输出针脚的状态是什么?

    它是否可以控制?

    它将如何影响电机检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eduard:

    当驾驶员处于睡眠模式时,输出针脚的状态是什么?

    >>输出为高Z,但可能有一条路径来限制栅极至高侧FET的源电压。 我们将在下周检查。

    它是否可以控制?

    >>此电路无法控制。

    它将如何影响电机检查?

    >>如果使用方法1,可能会出现一些额外的电压损失。 如果使用方法2,则不应产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    经过测试的方法2 -有些东西对我不起作用,仍在调查以找出我到底做错了什么或没有考虑到什么

    连接电机时-我可以在"mech Override INT"(机械超控INT)处看到逻辑电压低

    但是-当电机断开连接时,DRV输出有一条电流路径,因此我可以在 "mech Override INT"(机械超控INT)上看到大约1.5伏电压,而不是3V电压。

    输出的确切状态是什么? 您将什么定义为Hi-Z? 是否拉至GND/VM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eduard:

    我们必须到实验室检查此情况。 进行此测量时,VM,AINx,BINx和nSLEEP引脚上的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick

    空闲状态=系统处于休眠模式

    VM = 6V-8v

    AINx = BINx =逻辑高3V

    nSLEEP =逻辑低0v

    谢谢,顺祝商祺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eduard:

    似乎存在消耗电流的内部。 我必须与设计团队讨论此问题,以找出电流流动的位置。 这需要几天时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的Rick

    正在等待重播

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eduard:

    正如您所发现的,在方法2中有一个消耗电流的路径。 使用100k电阻器将电流限制为~15uA。 如果您要提高"mech Override INT"(机械超控INT)节点处的电压,您可以将电阻降至10k。 其下侧是电流消耗将增加到大约80uA。

    您是否通过提供的电路以低频率轮询"mech Override INT"节点? 如果是,请考虑修改电路,在"mech Override INT"(机械超控INT)节点和肖特基二极管之间插入第二个NMOS晶体管。 排卸装置将连接到"mech Override INT"(机械超控INT),门连接到"mech over sense on"(机械过传感开启),放射源连接到肖特基的阳极。

    通过执行此操作,您可以通过工作占空比降低平均电流。 例如,如果您每秒测量1毫秒的电流,并且电流为80uA,则假设此配置中的漏电极少,则平均电流将降至约80nA。 TI femtoFET ( www.ti.com/.../femtofet.html )因其尺寸而非常适合这些应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick

    我在实验室中尝试了下一个解决方案,似乎效果很好

    我的问题是-我是否应该在电机运行之前断开比较器与电机的连接?

    比较器是否会影响电机的运行和/或DRV感测(电流,故障等)

    比较器的输入阻抗有不同的容差,DRV也有不同的容差。

    那么你怎么看呢?

    如果是,您建议如何断开连接?

    谢谢

    Eduard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eduard:

    比较器不应影响DRV8833的操作,但DRV8833可能会影响比较器的操作。

    当VDD=3.3V时,比较器的输入电压额定值是多少。 是否有一些路径会导致VDD电压升高?

    如果存在,则应保护比较器。 这可以通过以下方法之一来实现:
    CSD1.3381万F4可放置在电机和比较器的每个输入之间,以连接/断开或
    在与比较器制造商确认后,可能需要将电动机的电阻器添加到比较器以限制电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rick

    我会做一些测试,然后回复您

    此致

    Eduard