12V 0.5A BLDC风扇电机的推荐最低配置是什么,该电机具有变速控制和可更改旋转方向。
如果没有直接MCU控制(例如通过PWM输入到DRV),是否可以实现这一点。 例如,Duty < 50 % = CW,Duty > 50 % = CCW。
由于电机的易用性,我更喜欢无传感器设计。
如果需要MCU,请建议配置和设计示例。
每年生产约1万台。 (请勿提出过规格的建议。)
您是否有CC1350的电机控制示例? 如果可能,我想通过Sub-Giga波段直接控制电机。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
12V 0.5A BLDC风扇电机的推荐最低配置是什么,该电机具有变速控制和可更改旋转方向。
如果没有直接MCU控制(例如通过PWM输入到DRV),是否可以实现这一点。 例如,Duty < 50 % = CW,Duty > 50 % = CCW。
由于电机的易用性,我更喜欢无传感器设计。
如果需要MCU,请建议配置和设计示例。
每年生产约1万台。 (请勿提出过规格的建议。)
您是否有CC1350的电机控制示例? 如果可能,我想通过Sub-Giga波段直接控制电机。
尊敬的用户412.4807万:
下面是一些答案和一些问题:
尊敬的用户412.4807万:
您可以更改电动机在飞中的闭环旋转方向。 电机将首先停止旋转,然后开始反向旋转。
设备X需要的配置少得多,因此不能与引脚兼容(设备X上的引脚少)。 所以我的2分是你可以尝试两者,或者如果你想最小化你的评估工作,你可以根据项目时间表坚持一个。
鉴于我们的沟通,我认为这条线已关闭。 如果您同意,请帮助您单击"解决"按钮,如果您还有其他问题,请随时提交另一个问题。
祝您和您的家人新年快乐!
尊敬的赵先生
您好,Christian: