This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于反向电机设计的DRV

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/652141/drv-for-reversing-motor-design

主题中讨论的其他部件:CC1350DRV1.0975万TIDA-0.0525万DRV1.0974万

12V 0.5A BLDC风扇电机的推荐最低配置是什么,该电机具有变速控制和可更改旋转方向。

如果没有直接MCU控制(例如通过PWM输入到DRV),是否可以实现这一点。 例如,Duty < 50 % = CW,Duty > 50 % = CCW。

 由于电机的易用性,我更喜欢无传感器设计。

如果需要MCU,请建议配置和设计示例。

每年生产约1万台。 (请勿提出过规格的建议。)

您是否有CC1350的电机控制示例? 如果可能,我想通过Sub-Giga波段直接控制电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户412.4807万:

    下面是一些答案和一些问题:

    1. 对于来自TI现有产品系列的12V,0.5A无传感器BLDC风扇电动机,我建议使用DRV1.0975万。
    2. 您必须何时开始评估? 如果这个项目可以等到2018年1月底,我们将推出一个新的采样设备-现在我们将其称为"X"。 DRV1.0975万需要通过EEPROM进行一些参数配置;X消除了所有EEPROM编程,但保持了相同的高效,安静的风扇电机操作。 如果您有兴趣,请在1月19日左右联系我们,我们将为您指出"X"。
    3. 问题:最大工作电压/最大电流是多少?
    4. 如果您已经在设计中使用CC1350,则只需分配一个GPIO即可在H和L之间切换,并将此GPIO连接到DRV1.0975万的DIR引脚(方向)。 这将使风扇电动机顺时针和逆时针旋转。 您可以在DRV1.0975万数据表中找到此引脚的详细信息。 “X”上也会存在完全相同的针脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的赵:

    感谢您的快速回放和详细说明。

    `s,风扇电机驱动器通常只在一个方向上运行,因此我假定大多数低功率电机驱动器只在单个方向上运行。
    但我们有一个特殊的应用程序,在操作过程中必须改变旋转方向。 在当前设计中,我们使用了单相BLDC电机和2个霍尔传感器,每个方向一个。 对于PWM系列,我们使用了8位MCU。 现在,对于新产品设计,我想使用3相无传感器BLDC。 然后,8位MCU将不再工作,但用于这样一个小型电机的DSP也会过度使用(而且可能过于昂贵)。

    我曾查看过您的DRV1.0975万的文档和应用说明,但我完全了解它们。
    改变方向是最关键的部分。 我是否可以在闭环操作过程中改变方向,或者我是否必须在之前停止电机???

    顺便提一下,我还查阅了您的用户指南TIDA-0.0525万,并向我们负责的Sunon销售人员索取您在报告(Sunon BLDC风扇型号SG4.0281万B1)中用于执行类似测试的电动机的样品。 但我已经被人吐出来,这种类型已经不再用于生产喷气机了。 SG4.0281万B1是一款内流道马达,现在只有外流道在生产。相同尺寸的产品为VG402...
    我将尝试一个以供参考。

    我将从DRV1.0975万开始设计,然后切换到'evice x'。
    希望它能与引脚兼容。

    关于3.您的问题:最大工作电压/最大电流是多少? =>12V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户412.4807万:

    您可以更改电动机在飞中的闭环旋转方向。 电机将首先停止旋转,然后开始反向旋转。

    设备X需要的配置少得多,因此不能与引脚兼容(设备X上的引脚少)。 所以我的2分是你可以尝试两者,或者如果你想最小化你的评估工作,你可以根据项目时间表坚持一个。

    鉴于我们的沟通,我认为这条线已关闭。 如果您同意,请帮助您单击"解决"按钮,如果您还有其他问题,请随时提交另一个问题。

    祝您和您的家人新年快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的赵先生

    感谢您的持续支持。
    对于第一个试用版,我订购 了DRV1.0975万EVM。  希望它能很快实现。
    我最担心的是,在动态中进行方向更改就是调整减速和重新启动参数。
    因为我们必须在一个小的时间窗口内改变方向,而且还要注意峰值电流和噪音(我指的是您可以听到的噪音,而不是电噪音)。
    我想这种功能可以通过EEPROM设置进行足够的调整,但`s对'evice x'的调整如何?
    请在评估期间继续支持,并在'evice x'将打开时给我一条消息。
    我还要问一些有关寄存器设置的问题:
    SysOpt1和SysOpt2
    RvsDrThr[1:0]
     设备开始处理倒档驱动或制动的阈值是什么意思?
     电机是否高于自由转动阈值?
     是否可以将RvsDrThr设置为接近闭环操作速度。
    OpenLCurr[1:0]
     是否为启动期间允许的最大电流?
    BrkDoneThr[2:0]
     从闭环到完全停止的时间?
    SysOpt3
     您是否可以将开环启动加速的公式作为点  
    是否可以通过I2C在DRV1.0975万上执行ICP?
    我没有找到关于的任何文档。 请指出。
    今天,我安装了DRV GUI (SLOC312),可能会出现问题,因为我安装了最新的LabView运行时引擎。 最终,我确认GUI仅适用于2014年的LabView运行时引擎。
    最好的翻新
    基督教
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    1. 当您开始评估设备x时,我们一定会合作 确保您在设备x关闭时立即获得更新的最佳方法是在1月19日关闭此线程后提交另一个关于E2E的问题; 或者,如果您可以给我留下电子邮件地址,我可以在TI.com上的设备x启动时亲自向您发送ping。
    2. RvsDrThr[1:0]
      设备开始处理倒档驱动或制动的阈值是什么意思
      请参阅DRV1.0975万数据表上的图11 (参见下文)。 当方向改变时,DRV1.0975万会等待直至电机转速达到此阈值以下,以转至下一状态。
      电机是否高于自由转动阈值?
      是的,电机将停止运转,直至电机速度降至上述阈值以下
      是否可以将RvsDrThr设置为接近闭环操作速度。
      只要电动机可以完全停止并成功地反向重新起动,就应该正常。 请与您的马达确认。
    3. OpenLCurr[1:0]
      是否为启动期间允许的最大电流?
      是的,这是启动时的开环电流限制,它允许电机可靠地加速至开环至闭环切换阈值。 有关详细信息,请参阅DRV1.0975万数据表上的8.4 4部分。
    4. BrkDoneThr[2:0]
      从闭环到完全停止的时间?
      制动完成阈值是设备进入制动状态时应用制动器的持续时间。 请参阅图。 11见上文。
    5. 您是否可以将开环启动加速的公式作为点  
      请参阅数据表中的8.4 .3.6 部分。
    6.   是否可以通过I2C在DRV1.0975万上执行ICP?
      ICP的含义是什么? 您的意思是OCP (过电流保护)吗? 对于过流保护,OCP阈值硬编码为最小3A。 您不能通过I2C进行配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的赵:

    您能向我介绍设备x吗?

    关于您的最后一条消息,请输入6。    是否可以通过I2C在DRV1.0975万上执行ICP?

    使用ICP时,意味着'在电路编程中'。 3~4 MCU`s,通常可以在组装到电路中的PCB后,只需连接 Ω 导线即可对其进行编程。

    我想知道是否可以用类似的方式来处理电动机驱动器。

    此致

    Christian Deutnger   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎还没有出现"device x"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的赵:

    您能向我介绍设备x吗?

    巴西

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基督教,

    谢谢你的提醒!!!

    下面是设备"X":DRV1.0974万。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的赵:

    感谢您的产品介绍。

    我立即检查了数据表。  

    DRV1.0975万的[DIR]-PIN已消失。

    有一个[FR]-PIN,但是否可以在飞行中更改方向?

    抱歉,我在数据表上找不到任何详细说明。

    巴西

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基督教,

    很抱歉我的回复延迟了。 是的,您可以使用FR销在飞行过程中更改电机旋转方向。 电机将首先滑行至某个低速水平,然后设备将开始反向驱动电机。