您好!
我的 DRV8704有问题。 我设计了PCB。 我按照 DRV8704 技术文档中的建议进行了所有连接
VM = 12.6V
FET = IRF3205 (双H桥)
电机=带75:1齿轮箱的Tamiya 540
无负载电流= 1.2A
最大扭矩= 12 kg ・cm (6.32A/185rpm)
问题是OCP位设置为'1',当我急剧改变电动机的方向时,故障LED亮起,电动机禁用。 我认为当电流不足以分解时,IRF3205的压降高于1000mV。 现在我需要禁用过流保护,我可以这样做吗?
请帮助!!