This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8704:我是否可以禁用过流保护

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/660140/drv8704-can-i-disable-overcurrent-protection

部件号:DRV8704

您好!

我的 DRV8704有问题。 我设计了PCB。 我按照 DRV8704 技术文档中的建议进行了所有连接

VM = 12.6V

FET = IRF3205 (双H桥)

电机=带75:1齿轮箱的Tamiya 540

无负载电流= 1.2A

最大扭矩= 12 kg ・cm (6.32A/185rpm)

问题是OCP位设置为'1',当我急剧改变电动机的方向时,故障LED亮起,电动机禁用。 我认为当电流不足以分解时,IRF3205的压降高于1000mV。 现在我需要禁用过流保护,我可以这样做吗?  

请帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Battulga,

    不能禁用过电流保护,也不建议这样做。 IRF3205上的1000mv跌落表示高达100A。 在尝试禁用OCP之前,应了解这一点。

    如果您看到OCP故障,这可能表示存在某种类型的直通。 DRV8704试图防止射门,但添加额外电路以降低栅极的上升或下降速度会影响此操作。

    使用示波器监控FET的VGS和VDS是确定OCP原因的重要工具。

    您能否提供寄存器设置和感应电阻值?
    提供示意图也会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我改变了

    偏离寄存器:toff = 0x60

    空白寄存器:TBLANK = 0x00

    驱动寄存器:IDRIVEP = 0x00,IDRIVEN = 0x00,TDRIVEP = 0x00,TDRIVEN = 0x00,OCPDEG = 0x11, OPTH = 0x11

    默认情况下,其它寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,我搞不明白,我把10A保险丝放在H形电桥的每个电源上。 当OCP位设置为'高'时,保险丝未熔断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Battulga,

    VCC,VMA和VMB电压是多少? OCP将AOUTx或BOUTx与VCC进行比较。

    VCC,VMA或VMB之间的任何差异都可能导致OCP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick Duncan,您好!

    它们都与保险丝相连,每个保险丝都与Vbattery相连。 我的意思是它们的电压都是一样的

    我应该怎么做,我需要立即解决这个问题,你能帮我吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Battulga,

    在nFAULT断言之前,请获取示波器并探查源电压的消耗值10微秒。

    您是否安装了第二组FET (Q1,Q3,Q5,... ,Q13,Q15)?
    您是否需要此电机的这些产品? 如果没有,请删除它们并重试。
    您还可以增加IDRIVEx和TDRIVEx设置。 数据表中的方程式8和9是一个很好的起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick Duncan!

    感谢您的回答

    我拆除了它们并尝试了这种方式,但它仍然不工作,nFAULT LED在电机移动时打开。

    我真的认为问题是OCP工作不正常,我不知道原因。 我使用了保险丝,所以我认为它是安全的,如果禁用OCP,它似乎可以工作。 您能告诉我如何禁用OCP吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Battulga,

    抱歉,我在之前的帖子中不清楚。

    无法禁用OCP。 OCP旨在保护FET。 我的观点是,当OCP阈值设置为1V时,FET中的电流可能高达100A或200A。 您应该了解此电流流动的位置,而不是禁用保护电路。

    您是否在aout和bout中都看到OCP故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick Duncan,您好!

    感谢您的信息反馈

    是的,这就是我的要求。

    是的,在aout和bout中都存在OCP故障

    我怎么能让它流200A, 你在你之前的帖子中提到的,我想问一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Battulga,

    "如何使其流速为200A"

    通常,此大电流是由于某种类型的透射条件造成的,但如果没有示波器捕获,我无法确认。 OCP电路旨在防止此类高电流。 当OCP值设置为1V且FET的RDSon为8mOhm时,OCP跳闸点为1V/8mOhm =每个安装的FET的125A。

    "你在你之前的帖子中提到过其他赛道,我想问一下。"

    我在看到原理图之前提到了附加电路。 电路通常是FET栅极和AxLSBxLS/AxHS/BxHS引脚之间的串联电阻器或二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick Duncan,您好!

    我解决了这个问题,问题是假FET,我换了FET,现在很好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Battulga,

    我们很高兴听到您的问题已解决。 您能提供更多信息。

    什么是"假FET"?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick Duncan,您好!

    我使用了3种不同的IRF3205封装, 我从我所在国家的电子商店购买了1,2,从AliExpress购买了3个, 第一个工作正常,第二个工作不正常,第三个工作不正常,我的PCB上没有工作。 我想2,3是来自中国的假MOSFET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但现在我使用的是IRF1404 MOSFET,我在使用DRV8704时遇到了另一个问题

    e2e.ti.com/.../66.3953万

    请帮帮我