主题中讨论的其他部件: DRV2605, TAS2557, DRV2605L, DRV2624, DRV2625, , TAS2560
Haptics团队,您好
我想了解上帝军司机的情况。
我有两个问题。
(1)
我们正在考虑使用DRV2604作为上帝军的驱动力。
DRV2604被描述为"用于自定义波形的内部RAM ",我认为它符合我的要求规范。
但是,使用DRV2604时,Immersion不包含许可费用,
使用Wave Form时,是否需要支付许可费用?
例如,如果我将自己的波形(在浸入波形附近)与DRV2604一起使用,
如果它与Immersion许可证冲突,许可证费用是否会单独支付?
DRV2605没有内部RAM,但内置了内部ROM,
如果我使用DRV2605,那么我可以使用"沉浸式波形",而无需单独支付。
参考:
“如果客户有兴趣通过TI许可Immersion的技术和IP,
请推荐使用DRV2605 L (或DRV2605)。
TI的其它触觉驱动程序都没有任何Immersion IP许可。
(2)
我们正在考虑使用TAS2557作为上帝军的驱动因素。
根据我获得的文档,有一条陈述"使用TAS 2557上的RAM内存来实现波形存储"。
我们认识到,我们可以存储所需的LRA波形数据,并通过LRA产生振动,对吗?
我在TAS2557数据表(slasec2a.pdf)中找不到"RAM Memory"的描述。
如果您有详细信息,请告诉我。
如果您有任何信息,请告诉我。
此致
成